Vos prescriptions sont-elles bien mises en œuvre ?

Pourquoi et comment contrôler le couple de serrage

Vous préconisez des chevilles à expansion ou des systèmes de supportage et vous ne savez pas s'ils sont bien installés sur vos chantier ? Notre clé à choc intelligente vous garantit un couple de serrage conforme à la documentation technique.

Pourquoi est-il important de contrôler le couple de serrage ?

Le serrage excessif ou insuffisant figure parmi les raisons les plus courantes de rupture d'ancrages

Le couple est un critère difficile à ressentir et facile à négliger. En matière de fixation dans le béton, l’application du couple spécifié est d’une importance capitale. En effet, si une cheville n’est pas installée avec le couple requis, l’apparition de désordres n’est qu’une question de temps. Selon le Journal du génie civil de la KSCE (société coréenne de génie civil), un serrage insuffisant ou excessif représente la deuxième cause de désordres liés aux ancrages. S’il existe un hiatus entre les instructions d’utilisation et la réalité, il y a plusieurs raisons à cela :

  • la rapidité d’exécution : les techniciens étant soumis à une pression de plus en plus forte en termes de délais, il est facile d’oublier la vérification du couple appliqué à la clef dynamométrique.
  • le contrôle : les professionnels formés et expérimentés conscients des dangers liés à l’application d’un mauvais couple de serrage ne sont pas toujours présents sur place.

Comprendre les dangers d'un serrage inapproprié lors d'applications de chevillage

Comprendre les dangers d’un serrage excessif
1 / 3
Comprendre les dangers d’un serrage excessif

Différence entre une cheville correctement serrée et une cheville trop serrée près d’un bord.

Comprendre les dangers de l’excès de pré-contrainte
2 / 3
Comprendre les dangers de l’excès de pré-contrainte

Lorsque la cheville éloignée du bord est trop serrée, le cône remonte trop profondément dans la douille d’expansion, ce qui génère des efforts de fendage élevées.

Comprendre les dangers d’un serrage insuffisant
3 / 3
Comprendre les dangers d’un serrage insuffisant

Lorsqu’une cheville n’est pas assez serrée, le cône se trouve dans une position incorrecte. Il n’est pas assez enfoncé dans la douille d’expansion pour assurer les valeurs de maintien requises.

Comprendre les dangers d’un serrage excessif

Lorsque la cheville est trop serrée, le cône remonte trop profondément dans la bague d’expansion. Cela génère des efforts de précontraintes élevés dans le béton, ce qui peut entraîner le fendage du bord de la dalle et réduire les efforts repris par la fixation.
Deux types de fissurations préjudiciables peuvent alors apparaitre :

  • la microfissuration qui, lorsqu’elle est trop importante, peut être préjudiciable à la bonne tenue de la cheville
  • les fissures macroscopiques qui peuvent être dissimulées sous la platine, ce qui rend leur détection très difficile

Ces fissurations étant difficilement détectables, il est compliqué d’apporter un contrôle qualité à posteriori. C’est pourquoi, prescrire un outil qui permet d’assurer automatiquement le couple de serrage est primordial afin d’assurer un contrôle qualité efficace.

Comprendre les dangers d’une précontrainte excessive

Lorsque la cheville est trop serrée, le cône rentre trop profondément dans la bague d’expansion, ce qui génère une pré-contrainte élevée dans le béton.

Cependant, lorsque la cheville est éloignée du bord de la dalle, cette précontrainte peut être « absorbée » par le béton environnant sans aucun dommage.

Mais si la cheville est beaucoup trop serrée, c’est la tige d’acier qui peut être endommagée - ou même cassée - par un effort de torsion excessif.

Résultat : la charge de rupture de l’acier diminue fortement sous la tension, le cisaillement ou la combinaison des deux, jusqu’au point de rupture.

Le meilleur moyen pour protéger des chevilles compatibles contre un dommage invisible est de spécifier le système d’adaptation de couple Hilti.

Comprendre les dangers d’un serrage insuffisant

Une cheville insuffisamment serrée peut être tout aussi problématique qu’une cheville trop serrée. Lorsqu’une cheville n’est pas assez serrée, le cône se trouve dans une position incorrecte. Il n’est pas assez rentré dans la bague d’expansion pour assurer la résistance et le déplacement homologués.

Ce n’est que lorsque le chargement est appliqué que la cheville se déplace et que le cône est entraîné dans la bonne direction. Autrement dit, la cheville est instable et sa résistance ne dépend que du chargement appliqué. Dans ces conditions, la résistance ultime pourra être atteinte, mais le déplacement est excessif.  

Il est extrêmement simple d’éviter cette instabilité de la cheville en utilisant une clé à choc avec adaptation de couple.

Le contrôle de couple pour les applications de supportage

Le système d’adaptation de couple est désormais compatible avec les connecteurs de systèmes de supportage MQ et MI/MIQ. Il permet des installations plus sûres et plus rapides que les méthodes d'installation traditionnelles.

Comment ça marche 

  1. Un mode MQN, MI et MIQ spécifique est défini dans le module SI-AT pour chaque bouton d’assemblage et chaque connecteur MI et MIQ
  2. Le module vérifie l'état de charge et la température de la batterie pour s'assurer que l'installation est correcte
  3. Le module AT détermine si les valeurs seuils sont respectées et oriente la sortie pour l'angle de rotation de l'écrou par impact
  4. Ces tours d'écrou ont une corrélation directe avec la précontrainte appliquée à l'élément de connexion
  5. En sélectionnant le bon mode de réglage, l'outil contrôle le réglage et ne laisse ainsi plus de place à l’erreur humaine

Quels sont les risques d’un serrage inapproprié lors d’applications de supportage

Un couple de montage défini crée une précontrainte dans le bouton d’assemblage et donc une force de serrage dans le système.
Une force de couple appropriée est nécessaire pour éviter un couple excessif (déformation du métal) et un couple insuffisant (charges non supportées).
Des éléments de systèmes de supportage mal précontraints peuvent déformer ou endommager les structures.

Dangers d’un serrage insuffisant

  • Capacité de charge réduite, notamment pour les boutons d’assemblage
  • Une plus grande déflexion du système
  • Une résistance aux vibrations plus faible

La capacité de charge n’est atteinte qu'avec le bon serrage.
La déflexion augmente si le serrage n'est pas suffisant pour l'empêcher.

Dangers d’un serrage excessif

  • Un couple excessif peut entraîner une déformation du rail
  • Selon son importance, la déformation peut entraîner une diminution des capacités de charge 

Eléments de supportage compatibles avec notre système de contrôle de couple

Les nouvelles fonctionnalités du module de contrôle de couple couvrent les boutons poussoirs MQN ainsi que les principaux éléments des gammes MI et MIQ

Sont couverts en association avec tous les types de rail :

·       les boutons MQN-C, MQN-CP, MQN-C+, MQN-B, MQN-R

·       les équerres MQW-Q2

·       les connecteurs et platines MI et MIQ

Que vous utilisiez une clé dynamométrique ou une clé à choc standard, notre système d’adaptation de couple offre une solution plus productive et plus sûre pour l’assemblage de vos éléments de supportage

Regardez comment fonctionne notre système d’adaptation de couple

1 / 4
Pose de chevilles à expansion

Une solution rapide et sécurisée pour l'installation de chevilles à expansion HST

2 / 4
Installation de systèmes de supportage

Installez votre système de supportage rapidement et en toute sécurité grâce au module SI-AT

3 / 4
Utilisation avec les boutons d'assemblage MQN

4 / 4
Utilisation avec les systèmes MI et MIQ

Composition du système de contrôle de couple


Le système de contrôle de couple se compose de quatre éléments :

  • Les chevilles à expansion HST3 (Ø M8, M10 et M12) ou les éléments de supportage
  • La clé à choc sans fil SIW 6AT-A22 avec système électronique intelligent 
  • Le module de traitement de données SI-AT-A22 qui s’insère entre la clé à choc et sa batterie. Ce module ultra performant traite les données des capteurs placés dans la clé à choc pour confirmer que l’écrou est frappé avec le bon couple pendant le bon laps de temps
  • Le logiciel de documentation, permettant de transférer l’historique du module de traitement SI-AT-A22 vers un ordinateur (ces données brutes sont utilisées pour générer un certificat de pose détaillé)

Les outils avec adaptation de couple sont équipés d’un système intelligent qui indique si une cheville ou un élément de supportage a été serré conformément aux exigences ETA. Il est à tout moment possible de connecter le SI-AT-A22 à un ordinateur pour générer instantanément un rapport de pose, qui fournit aux contrôleurs et aux concepteurs une garantie indiquant que la cheville / le bouton d'assemblage a été fixé conformément aux instructions d’utilisation.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU SYSTÈME D’ADAPTATION DE COUPLE ?

Conception et spécification

Le système d’adaptation de couple vous donne la certitude que les spécifications de conception sont intégralement appliquées sur le chantier.

Il devient donc inutile d’intégrer des facteurs de sécurité supplémentaires pour compenser l’efficacité réduite de chevilles ou de l'assemblage d'un système de supportage résultant d’un couple incorrect.

Pose et serrage

Réduisez le volume des tâches de calcul imprévues lors de la phase de construction.

Le flux de travail du système d’adaptation de couple répond à la nécessité d’une solution assurant une forte productivité et pouvant être apportée rapidement et par n’importe quel technicien disponible.

Inspection des chantiers

Le rapport généré par le système d’adaptation de couple vous permet de diminuer le temps passé sur les inspections, grâce à la réduction du risque lié au serrage incorrect des chevilles / des boutons d'assemblage et à la diminution du nombre de défauts de structure susceptibles d’apparaître avec le temps.

Générez votre rapport de pose en toute simplicité

Il n’a jamais été aussi simple d’apporter la garantie d’une pose / d'une installation correcte. L’entreprise de construction ou l’installateur peut très simplement connecter le module SI-AT-A22 à un ordinateur à l’aide d’un câble USB standard. Le logiciel de documentation de l’adaptation de couple récupère ensuite les données de performances stockées par le SI-AT-A22, qui peuvent être utilisées pour générer un rapport de pose.

Le rapport liste tous les produits utilisés, le mode de sélection (par numérisation ou manuelle), la date et l’heure d’exécution et le type d’action réalisée par l’installateur.  

Du point de vue du concepteur, ce rapport apporte la preuve que les chevilles ou éléments de supportage ont été correctement serrés, conformément aux instructions d’utilisation, et qu’ils répondent aux exigences de certification. Du point de vue de l’installateur, il permet d’avancer rapidement dans les inspections du chantier.

Un travail irréprochable dès le départ

Les contrôles qualité sont de plus en plus nombreux sur les chantiers. L’importance de ces contrôles pour la sécurité de la construction ne fait aucun doute, mais ils présentent tout de même des limites.

Les inspections de routine ne permettent pas de détecter tous les défauts de pose ou d'installation. Même les vérifications de couple, qui constituent un élément courant de la plupart des inspections, ne permettent pas de mettre en évidence l’état d’une cheville ou d'un bouton d'assemblage.

Des études effectuées auprès d’ingénieurs du bâtiment ont montré que les concepteurs intègrent généralement un surplus de facteurs de sécurité dans leurs calculs pour s’assurer que les inspections seront favorables - une façon de faire fort coûteuse, cela va sans dire. Cependant, même avec des mesures de précaution supplémentaires sur place, les contrôles permettent d’identifier des erreurs qui exigent des retouches.  

Vous n’avez pas le temps pour les retouches ? Il est temps d’utiliser le système d’adaptation de couple.

 

Logiciels liés au chevillage

Nos logiciels PROFIS vous aident à réaliser vos projets de dimensionnement d’ancrage

Découvrir nos logiciels

Comment concevoir et installer des systèmes d'ancrage

Tout savoir sur le chevillage pour vous aider dans vos dimensionnements

En savoir plus

Sécurité, productivité , validation

SafeSet est notre méthodologie éprouvée pour une pose de qualité constante réalisée à la vitesse de l’éclair

En savoir plus