- Accueil
- Solutions
- Solutions sur mesure
- Sécurité dans la construction
- Maîtriser la poussière
Maîtriser la poussière grâce à des connaissances d’expert
Découvrez comment le centre de recherche sur les poussières d'Hilti contribue aux normes internationales
Hilti a acquis des décennies d'expérience dans la prévention, la gestion et l'élimination des poussières de construction, et possède son propre centre de recherche sur la poussière, situé à Kaufering, en Allemagne, où sont effectuées des mesures et analyses nombreuses et variées.
Les experts en poussière Hilti font partie d’une communauté très active qui participe à la mise au point de normes pertinentes, telles que la norme EN 50632. Hilti a ainsi développé une large gamme de solutions de contrôle de la poussière pour le secteur du bâtiment.
Que fait le Centre de recherche sur la poussière ?
Le Centre de recherche sur la poussière Hilti joue un rôle central, en s’assurant que les outils électriques Hilti sont optimisés dans une optique de contrôle de la poussière. Cela signifie que l’optimisation orientée poussière pour les outils Hilti couvre l’ensemble du processus de développement, commençant dès la phase de conception.
Le Centre de recherche sur la poussière Hilti a récemment été évalué par le British Health and Safety Laboratory. Celui-ci a confirmé que le laboratoire de test Hilti répondait aux exigences les plus rigoureuses. M. Saunders, qui s’est chargé d’évaluer le Centre de recherche sur la poussière, a commenté l’approche de Hilti en matière de lutte contre la poussière : « Il est clair que la conception du système d’extraction n’a pas été effectuée après-coup, une fois l’outil développé. Elle a au contraire été intégrée dès les premières phases de conception de l’outil même. »
Revenons cependant aux différentes tâches réalisées par nos chercheurs en poussière. Le Centre de recherche sur la poussière joue un rôle consultatif crucial auprès des équipes de développement, rôle qui couvre toutes les étapes de la création d’un produit.
Du fait que Hilti assure le contrôle de la poussière sur l’ensemble de la chaîne d’outil (de l’embout au système d’aspiration), nous sommes à même d’optimiser chaque composant et interface. Nos « chercheurs en poussière » effectuent également une simulation en mécanique des fluides numérique (MFN).
Cette technologie permet de prédire les profils de flux de poussière au sein du boîtier des outils Hilti, qui sont ensuite prototypés et testés par Hilti.
Voici un exemple d’image MFN : Soutenir les développeurs de produits avec des connaissances d’expert est l’un des aspects de ce travail. Les chercheurs en poussière mesurent également la poussière générée par les outils électriques Hilti et analysent la portion de poussière inhalable et respirable produite. Ces mesures sont réalisées conformément à la norme EN 50632.
Qu’est-ce que la norme EN 50632 ?
La norme EN 50632 définit les procédures de mesure de la poussière destinées au fournisseurs d’outils électriques à moteur. La Partie 1 de la norme EN 50632 couvre les exigences de test générales, tandis que les Parties 2 et 3 établissent les exigences de mesure de poussière sur chaque type d’outil particulier.
Vous vous souvenez de nos experts en poussière du Centre de recherche ? Ceux-ci sont également présents dans un comité de normalisation. Hilti peut ainsi jouer un rôle dynamique dans la création de normes pertinentes favorisant un contrôle amélioré de la poussière dans les milieux industriels. Hilti a par ce biais activement participé à la création de la norme EN 50632.
Comment nos experts en poussière mesurent-ils le degré d’exposition des outils à la poussière ?
L’application de la norme EN 50632 implique que les résultats provenant des différents fournisseurs soient comparables. L’une des spécifications requise est la suivante : les filtres utilisés pour l’échantillonnage doivent être pesés dans des conditions d’humidité contrôlée à l’aide d’une balance précise à 0,01 microgramme, un investissement nécessaire mais coûteux (l’équipement de mesure gravimétrique d’Hilti, par exemple, coûte 11 000 €).
La norme impose également que l’outil soit utilisé pendant une heure et que cette période d’utilisation soit répétée trois fois, afin d’effectuer une moyenne sur les trois échantillons collectés.
Vous êtes-vous jamais demandé comment ces mesures étaient effectuées dans la vie réelle ?
Voici à quoi ressemble l’équipement utilisé pour mesurer la poussière au Centre de recherche. Les experts en poussière portent sur la poitrine les collecteurs de poussière destinés à recueillir la fraction respirable et inhalable, qui sont équipés de filtres pour l’analyse gravimétrique de la poussière collectée.
Outils de test de découpe Hilti Dust Expert au Centre de recherche sur la poussière en Allemagne
Les pompes situées sur le dos des experts simulent une respiration humaine, conformément aux exigences de la norme EN 13205
Des solutions Hilti pour contrôler la poussière pendant le travail
Aujourd'hui, tous les outils électriques Hilti servant à travailler sur le béton peuvent être raccordés à un système d’aspiration ou à un système de dépoussiérage spécifique (appelé DRS chez Hilti). Lorsque vous contrôlez la poussière dégagée, il est essentiel que l’outil électrique portatif et le système d’aspiration fonctionnent ensemble, de façon intégrée.
Pour obtenir un système harmonisé, vous devez utiliser des composants prévus pour fonctionner ensemble (outil électrique, embouts, disques, lames et autres accessoires), de façon à optimiser la quantité de poussière éliminée à la source, qui sera ensuite recueillie avec efficacité par le système d’aspiration.
Chez Hilti nous interagissons plus de 250 000 fois par jour avec nos clients. Nous apprenons ainsi de l’expérience des professionnels qui utilisent nos outils, de leurs applications et de leurs besoins spécifiques. En matière de contrôle de la poussière, Hilti propose non seulement des technologies dédiées, mais soutient également les employeurs afin de sensibiliser leurs équipes aux dangers de la poussière.
Vidéo : comment se déroule notre formation
Découvrez les quatre composants du système Hilti :
Conception des consommables
- Les flux d’air et les turbulences sont définis avec précision par la forme et la conception spécifiques du consommable.
- Les voies d’air DRS intégrées permettent d’extraire la poussière directement à la source, pour des performances de dépoussiérage optimales.
Conception de l’outil électrique
- Une conception ergonomique sophistiquée capture la poussière dès le moment où elle est produite
- Un flux d’air optimisé circulant à l’intérieur du carter d'aspiration intégré de l’outil élimine un maximum de poussière de la surface de travail, grâce à un positionnement optimal.
- L’efficacité du dépoussiérage accroît la durée de vie des outils et des consommables, et améliore les performances de découpe.
Accessoires Hilti
- Accessoires extrêmement robustes et durables
- Système de montage à libération rapide sans outil
- Système de flux d’air dynamique à trois chambres
- Compact et pratique
- Utilisation du système d'aspiration de poussière DRS-Y, qui réduit jusqu’à 98 % la poussière inhalable dans les opérations de découpage, et de 99 % dans les opérations de forage et de carottage, tout en réduisant la poussière respirable de 97 à 99 % sur les mêmes applications.
Systèmes d’aspiration Hilti
- Compacts et faciles à utiliser, à vider et à transporter
- Alliance d’un système d’aspiration de petite taille, mobile et robuste, avec un puissance d’aspiration élevée et continue
- Des performances homogènes grâce à l’inversion du flux d’air à l’intérieur du système, qui nettoie toutes les 15 secondes le filtre par un souffle puissant
Nos principales initiatives en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Technologies et produits
Conçus dans une optique de productivité, de sécurité et d’environnement
Services
Amélioration de la santé, de la sécurité et de la productivité des utilisateurs
Santé et sécurité au travail
En savoir plus sur la responsabilité d’Hilti envers ses employés
Environnement
En savoir plus sur la responsabilité d’Hilti vis-à-vis de l’environnement