Contrôlé de torque

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!almost 4 years ago
Contrôlé de torque

A quelle fréquence le torque doit être contrôlé?

Ancrage Mechanique,Theorie d'ancrage,Ancrage

2 Antwoorden
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!almost 4 years ago
Antwoord geaccepteerd

La discussion suivante fait référence aux ancrages métalliques à expansion contrôlée par le couple de serrage comme Hilti HST3/Hilti HAS ou Hilti HSL-4 et/ou aux ancrages à expansion collée comme Hilti HVZ ou Hilti HAS-D.

Indépendamment de la sécurité structurelle, non structurelle ou même non sécuritaire, l'utilisation d'une clé dynamométrique calibrée est obligatoire pour que l'installation des ancrages métalliques à expansion contrôlée par couple et des ancrages à expansion collés fonctionne correctement. Si le couple de serrage correct est appliqué, l'ancrage est "activé", c'est-à-dire que le cône est tiré dans la bonne position (expansion métallique contrôlée par le couple de serrage) ou (pré-fissuration de l'anneau de mortier (ancrage à expansion collée) et fonctionne correctement. Par conséquent, on peut dire qu'un dernier contrôle suffirait à assurer le bon fonctionnement de cette cheville.

Ancrage Mechanique,Theorie d'ancrage,Ancrage,hst3,torque

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!almost 4 years ago

De volgende bespreking heeft betrekking op koppelgestuurde expansieankers zoals Hilti HST3/Hilti HAS of Hilti HSL-4 en/of gebonden expansieankers zoals Hilti HVZ of Hilti HAS-D.

Onafhankelijk van structurele, niet-structurele of zelfs niet-veiligheidsrelevante aspecten is het gebruik van een gekalibreerde momentsleutel verplicht voor het correct installeren van koppelgestuurde metalen expansieankers en gebonden expansieankers. Indien het juiste draaimoment is toegepast wordt het anker "geactiveerd", d.w.z. dat de kegel in de juiste positie wordt getrokken (koppelgestuurde metalen expansie) of (voorscheuren van de mortelcirkel (gebonden expansieanker) goed functioneert. Bijgevolg kan worden gesteld dat één laatste controle volstaat om de goede werking van dit anker te garanderen.

Mechanische verankering,Ankertheorie,verankering,Ankers,koppel