Gescheurd Beton

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Gescheurd Beton

Wat wordt bedoeld met ‘gescheurd beton’?

Beton,Gescheurd beton,Ongescheurd beton,Béton Fissuré,Béton non fissuré

1 Antwoord
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Geverifieerd door Hilti

***** [FR version below] *****

Gescheurd beton is wanneer het beton al enkele lasten heeft ondervonden (dmv belastingen, temperaturen, ...) en er dus ‘scheurtjes’ in zitten. Deze beinvloeden de betonkwaliteit dan ook, de verankeringssterkte is namelijk lager in gescheurd beton. Wij rekenen dan ook meestal met gescheurd beton omdat er daardoor een extra zekerheid in rekening gebracht wordt.


***** [FR] *****

Que signifie "béton fissuré"?

On parle de béton fissuré lorsque le béton a déjà subi un certain nombre de contraintes (par le biais de charges, de températures, etc.) et qu'il présente donc des "fissures". Celles-ci influencent la qualité du béton, car la résistance de l'ancrage est plus faible dans un béton fissuré. C'est pourquoi nous calculons généralement avec du béton fissuré, car une garantie supplémentaire est facturée.


2 Reageer op deze antwoorden
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamabout 4 years ago
Beste Steven, Dit is afhankelijk van situatie tot situatie. Algemeen geldt de stelregel dat vloeren ongescheurd zijn en plafonds gescheurd. Met vriendelijke groeten, Hilti Belux Engineering

Geplaatst door Steven Van Gorpabout 4 years ago
Is het volgens norm verplicht om ankers te berekenen met gescheurd beton of is dit de mening van een ingenieur?