SOFA in profis engineering

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!almost 4 years ago
SOFA in profis engineering

Wat is SOFA in Profis engineering?

Profis Engineering,verankering

3 Antwoorden
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!almost 4 years ago
Geverifieerd door Hilti

PROFIS Engineering biedt de ontwerper de mogelijkheid om verder te gaan dan de codes, wat in Europa inhoudt dat toepassingen die in ETAG/ETA/EC2 niet aan bod komen, worden gedekt. SOFA is ontworpen om de toepassingsvoorwaarden van de huidige codes uit te breiden en betrouwbare berekeningen te maken die verder gaan dan de codes. SOFA is gebaseerd op uitgebreide interne en externe onderzoeksresultaten en/of het opnemen van bestaande ontwerpbenaderingen zoals bijvoorbeeld de fib bulletin [1] benadering "design of fastenings in concrete" gebaseerd op lopend onderzoek en aanvullende toepassingservaring en diepere kennis op verschillende gebieden van bevestigingstechnologie. Aangezien de ontwikkeling van codes als een relatief lang proces kan worden beschouwd, is de toepassing van de nieuwste onderzoeksresultaten en kennis noodzakelijk en wordt dit weerspiegeld in de SOFA-filosofie.

Opmerking: Het FIB bulletin behandelt een verscheidenheid aan belastingstypen en faalwijzen en houdt rekening met de huidige stand van de techniek voor verankeringen in nieuwbouw en voor het gebruik ervan bij de reparatie en versterking van bestaande betonconstructies.

Chemische verankering,Ankertheorie,Profis Engineering,Eurocode 2,Ankers

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!almost 4 years ago
Geverifieerd door Hilti

PROFIS Engineering offers to designer the possibility to go beyond the codes, what means in Europe to cover applications which are not considered within ETAG/ETA/EC2. SOFA was designed to extend the application conditions of current codes to provide reliable calculations going beyond the codes. SOFA is based on extensive internal and external research results and/or incorporating existing design approaches as for example the fib bulletin [1] approach “design of fastenings in concrete” based on ongoing research and additional application experience and deepened knowledge in various areas of fastening technology. As the code development maybe assessed as a relatively long process the implementation of newest research results and knowledge is necessary and reflected in the SOFA philosophy.

Note: The fib Bulletin addresses a variety of loading types and failure modes and considers the current state of the art for anchorages in new construction as well as for their use in the repair and strengthening of existing concrete structures.

Profis Engineering,anchor,Eurocode 2,Anchors

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!almost 4 years ago

PROFIS Engineering offre aux concepteurs la possibilité d'aller au-delà des codes, ce qui signifie en Europe de couvrir des applications qui ne sont pas prises en compte dans les normes ETAG/ETA/EC2. SOFA a été conçu pour étendre les conditions d'application des codes actuels afin de fournir des calculs fiables allant au-delà des codes. SOFA est basé sur les résultats de recherches internes et externes approfondies et/ou sur l'incorporation d'approches de conception existantes, comme par exemple l'approche du fib bulletin [1] "conception des fixations dans le béton", basée sur des recherches continues, une expérience d'application supplémentaire et des connaissances approfondies dans divers domaines de la technologie des fixations. L'élaboration d'un code pouvant être considérée comme un processus relativement long, la mise en œuvre des résultats de recherche et des connaissances les plus récentes est nécessaire et se reflète dans la philosophie du SOFA.

Note : Le Bulletin de fibrage aborde une variété de types de chargement et de modes de défaillance et considère l'état actuel de la technique pour les ancrages dans les nouvelles constructions ainsi que pour leur utilisation dans la réparation et le renforcement des structures en béton existantes.

Ancrage Chimique,Theorie d'ancrage,Profis Engineering,Ancrage,Eurocode 2